我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480报SLF3是什么故障?如何处理?
问题描述:
ATS480报SLF3是什么故障?如何处理?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480报SLF3是图形显示终端通讯中断故障,可能原因:

当命令通道是图形显示终端的时候(通过图形显示终端启停软起动器),软起动器和图形显示终端的通讯中断超过2s时,将触发该故障。

处理办法:检查图形显示终端和软起动器的连接。