我们今天能为您提供什么帮助?

ATS480报CLF是什么故障?如何处理?

问题描述:
ATS480报CLF是什么故障?如何处理?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480报CLF是控制电源故障,可能原因:

1、CL1和CL2端子上缺少控制电源;

2、控制电源超出软起动器规定的范围。

处理办法;

1、检查端子CL1和CL2上是否存在控制电源电压。该电压是否满足AC110V-230V(-15%-+10%),50/60Hz;

2、如果想要屏蔽该故障,可以在【完整设置】-【错误警告处理】菜单中将【控制电源丢失】参数设置为警告。这样,当发生控制电源故障时,将会触发控制电源丢失警告,而不触发故障。