我们今天能为您提供什么帮助?

ATS480软起动器报FRF是什么故障?如何处理?

问题描述:
ATS480软起动器报FRF是什么故障?如何处理?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器报FRF是电源频率故障。

可能原因:

1、主电源频率超过容差;

2、电机启动时检测到的主电源频率与【电源频率】FRC中设置的预期值不同。

处理办法:

1、检查主电源频率是否超出容差范围:

【电源频率】FRC设置为自动检测电源频率时容差为5%,即47.5-63Hz

【电源频率】FRC设置为50Hz时容差为20%,即40-60Hz;

【电源频率】FRC设置为60Hz时容差为20%,即48-72Hz;

2、检查【完整设置】CST-【电机参数】MPA-【电机频率】FRC中设置的预期主电源频率是否与所用的主电源的频率一致。