我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930、ATV340变频器为什么不能设置编码器给定频率?

问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV340变频器为什么不能设置编码器给定频率?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器; ATV340变频器

解决方法:

ATV930、ATV340变频器要先把【编码器用途】改为速度给定,才能设置频率给定通道为编码器给定。设置步骤如下:

1,设置编码器类型、电压、脉冲参数,并设置编码器用途为编码器转速给定。

2,设置给定频率通道为编码器给定。

注意:①未设置编码器类型,直接设置编码器用途为编码器转速给定,变频器状态会显示NST。正确设置编码器类型、电压、脉冲参数即可。

②未连接编码器,设置编码器用途为编码器转速给定,变频器会报编码器反馈故障SPF。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。