我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630和ATV930变频器设置密码后能通过面板复制参数吗?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0和ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器设置密码后能通过面板复制参数吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630和ATV930变频器设置密码后,需要密码解锁后才能将参数从变频器复制到面板。将有密码的参数从面板上复制到变频器,密码参数也会直接复制到变频器。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。