我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS22、ATS48、ATS480软起动器是否所有的电压等级都能使用内三角连接?
问题描述:
ATS22C48S6U能否进行内三角连接?

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器; ATS480软起动器

解决方法:

ATS22系列只有ATS22***Q 可进行内三角连接,ATS22***S6 和 ATS22***S6U 不能进行内三角形连接。

ATS48***Q支持最大415V AC内三角连接,ATS48***YS316支持最大500V AC内三角连接,ATS48***Y不能进行内三角连接。

ATS480*Y 支持主电源电压未超过500V AC时内三角连接,否则可能导致设备损坏。