问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0变频器电机控制类型有哪些?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV630变频器内嵌有6种电机控制类型。下表列出应用需求的电机控制类型选项:
ATV630变频器电机控制类型设置路径:5完整设置---5.2电机参数---电机控制类型
以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV630变频器内嵌有6种电机控制类型。下表列出应用需求的电机控制类型选项:
ATV630变频器电机控制类型设置路径:5完整设置---5.2电机参数---电机控制类型
以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。
是否有帮助?