ATV930变频器电机控制类型有哪些?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器电机控制类型有哪些?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930变频器内嵌有8种电机控制类型。下表列出应用需求的电机控制类型选项:
ATV930变频器电机控制类型设置步骤如下:
5完整设置 À 5.2电机参数À电机控制类型
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?


ATV930变频器内嵌有8种电机控制类型。下表列出应用需求的电机控制类型选项:
ATV930变频器电机控制类型设置步骤如下:
5完整设置 À 5.2电机参数À电机控制类型
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?