我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器走profinet通讯时,支持环网吗?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器走profinet通讯时,支持环网吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器本身没有集成profinet通讯协议,支持加profinet通讯卡附件VW3A3627。

加了profinet通讯卡附件后,可以支持环形拓扑组网。环形拓扑只能与支持媒体冗余协议(MRP)的设备一起使用。

使用MRP功能时,应增加总线看门狗,以避免触发不及时。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。