我们今天能为您提供什么帮助?

ATS480软起如何选配柜门安装套件?

问题描述:
ATS480软起如何选配柜门安装套件?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起本身自带的面板为VW3A1113, 需要的远程安装套件型号为VW3A1114和连接线缆VW3A1104R10(1米),VW3A1104R30(3米),VW3A1104R50(5米),VW3A1104R100(10米),连接线缆4种长度的,根据现场实际需求选择其中1根即可。

ATS480软起也可以选配高级面板VW3A1111,需要的远程安装套件型号为VW3A1112和连接线缆VW3A1104R10(1米),VW3A1104R30(3米),VW3A1104R50(5米),VW3A1104R100(10米),连接线缆4种长度的,根据现场实际需求选择其中1根即可。