我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用SoMove软件控制或起停ATV930变频器时,出现“Local forcing appeared”是什么原因?
问题描述:
使用SoMove软件控制或起停变频器时,出现“Local forcing appeared”是什么原因?

所属产品线:
SoMove

解决方法:

使用SoMove软件的控制面板功能控制和起停ATV930变频器时,在激活控制面板功能时会出现“Local forcing appeared”,如下图:

原因:变频器通过面板上的LOC/REMOTE键切换到了HMI本地面板控制模式。

解决措施:通过面板上的LOC/REMOTE键切换远程控制模式,然后点击Enable就可以激活控制面板功能了。