我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480软起动器如何降容?
问题描述:
ATS480软起动器如何降容?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器能够在最高温度40°C/104°F,最大海拔1000 m/3280 ft使用,超过这些限制,软起动器的工作电流需要降容:

(1) 超过40°C/104°F,最高到60°C/140°F,每升高1°C,降容2%;

(2)超过1000 m/3280 ft,最高到4000 m/13,124 ft,每升高100 m/328 ft,降容1%。