我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930C11N4、ATV930C13N4、ATV930C16N4变频器制动电阻的最小阻值是多少?

问题描述:
ATV930C11N4、ATV930C13N4、ATV930C16N4变频器制动电阻的最小阻值

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930C11N4、ATV930C13N4、ATV930C16N4变频器自带制动单元,最大制动功率是220kW,允许的制动电阻最小阻值是1.9Ω。