ATV630、ATV930变频器的接地故障灵敏度可以调节吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的接地故障灵敏度可以调节吗?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器的接地故障灵敏度可以调节。步骤如下:
1、进入【我的偏好】-【访问级别】,将“访问级别”修改为专家权限。
2、进入【完整设置】-【错误警告处理】-【接地故障激活】,可以调节接地故障激活百分比。
注意:先用摇表测量电机和线缆的绝缘情况(测量前需要先将变频器输出端的线缆拆掉),确保这些都无问题后,才可调整变频器的接地故障灵敏度。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?