我们今天能为您提供什么帮助?

ATS480软起动器能否同时连接两个面板?

问题描述:
ATS480软起动器能否同时连接两个面板?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器不能同时连接两个面板,当连接一个面板后,再连接第二个面板,第二个面板会连接不上。

如果第二个面板是VW3A1113,面板会一直显示连接进行中。如下图所示:

如果第二个面板是VW3A1111,面板会提示:其他键盘已连接至产品。此产品无法使用,请拔掉一个键盘。如下图所示:

处理方法:拔掉其中一个面板,另一个面板就自动连接上了。