ATS480软起动器查看历史故障时能否显示故障时间和日期?
问题描述:
ATS480软起动器查看历史故障时能否显示故障时间和日期?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
ATS480软起动器配置了时钟电池,可以记录故障的日期和时间。
但是使用ATS480软起动器本体自带面板VW3A1113时无法看到故障的日期和时间,可以使用图形显示终端VW3A1111和Somove软件查看故障日期和时间。
例如下图为VW3A1111查看错误历史记录显示界面:

是否有帮助?


ATS480软起动器配置了时钟电池,可以记录故障的日期和时间。
但是使用ATS480软起动器本体自带面板VW3A1113时无法看到故障的日期和时间,可以使用图形显示终端VW3A1111和Somove软件查看故障日期和时间。
例如下图为VW3A1111查看错误历史记录显示界面:

是否有帮助?