我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器做PID控制时,进入休眠状态后,变频器左上角显示什么代码?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器做PID控制时,进入休眠状态后,变频器左上角显示什么代码?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器做PID控制时,进入休眠状态后,变频器左上角显示RUN运行状态。同时,如果R2继电器配置的功能是变频器运行;那么在休眠状态时,R2继电器仍然有输出。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。