问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV340变频器为什么找不到5点压频比参数?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器; ATV340变频器解决方法:
如果ATV930、ATV340变频器开启了制动逻辑,转矩控制等功能,电机控制类型里就会没有5点压频比。
解决方法:
1,可以先找到已设置的功能并取消来解决这个问题。
2,可以通过恢复出厂将所有参数恢复默认来解决这个问题,注意恢复出厂会导致之前设置数据丢失,请谨慎使用。
注意:ATV930恢复出厂设置无法更改宏配置,如果恢复出厂没能解决问题需要检查宏配置是否为所有应用,操作步骤如下:

ATV340没有宏配置,不需要检查宏配置。变频器恢复出厂操作步骤如下:
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?