我们今天能为您提供什么帮助?

ATS480软起动器内置的电池电量如何查看?

问题描述:
ATS480软起动器内置的电池电量如何查看?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器内置的电池电量通过如下参数路径查看:设备管理---日期和时间---电池电量,如下图:

注意:如果使用VW3A1111图形显示终端,面板上有一个电池电量的图标(如下图),这个电池电量图标不是指ATS480内置电池,而是VW3A1111图形显示终端本身的电池电量显示。