问题描述:
ATV610变频器使用VW3A1111面板时,可否显示故障二维码?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器使用VW3A1111面板时,报故障后是不能显示故障二维码的;
如下左图,是VW3A1111用在ATV630或ATV930上,报故障后右下角有二维码显示,按对应的按键就会显示二维码;
如下右图,是VW3A1111用在ATV610上,报故障后右下角是空白的,没有二维码显示,所以就不能显示故障二维码。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV610变频器使用VW3A1111面板时,报故障后是不能显示故障二维码的;
如下左图,是VW3A1111用在ATV630或ATV930上,报故障后右下角有二维码显示,按对应的按键就会显示二维码;
如下右图,是VW3A1111用在ATV610上,报故障后右下角是空白的,没有二维码显示,所以就不能显示故障二维码。

是否有帮助?