ATS48软起动器前面板只有3个螺丝,右下角没有螺丝,是怎么回事?
问题描述:
ATS48软起动器前面板只有3个螺丝,右下角没有螺丝,是怎么回事?所属产品线:
ATS48软起动器解决方法:
ATS48软起动器前面板有4个螺丝孔,但只能看到3个螺丝,右下角的螺丝孔是空的,如下图:

这种情况是正常,右下角的螺丝并没有缺失,只是这个螺丝和其他3个螺丝的形式不一样,这个是隐藏螺丝,拧紧的情况下,在比较深的位置,正对着螺丝孔往里看才能看到,如下图:
另外,这个螺丝正常是不能从正面拆下来的,必须把后面的电路板拆了,才能把这个螺丝取下来,所以这个螺丝正常情况下也不容易丢失。

是否有帮助?