我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480的R2继电器能直接驱动旁路接触器线圈吗?
问题描述:
ATS480的R2继电器能直接驱动旁路接触器线圈吗?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480的R2继电器可以直接驱动旁路接触器线圈,最大电压为交流AC250V或者直流DC30V,且感性负载上的最大开关容量遵循 IEC60947-2 标准如下:
2A/250Vac, 适用于AC-15负载100000个循环;
2A/30Vdc, 适用于DC-13负载150000个循环。

另外接触器需要加线圈抑流器模块,交流线圈加RC阻容模块,直流线圈加二极管模块,如下图所示: