我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480软起动器支持web服务器访问吗?
问题描述:
ATS480软起动器支持web服务器访问吗?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器标配只支持modbus RTU通讯,需要加VW3A3720以太网通讯卡才能支持web服务器访问。web服务器访问操作如下:

1、进入ATS480软起动器菜单6通讯---6.3以太网模块配置,设置固定IP模式、地址、掩码,软启动断电重启。

2、设置电脑IP地址和掩码(需要和软启动在同一个网段),电脑网口和软启动以太网模块通过网线连接。

3、打开IE浏览器,输入软启动IP地址,会弹出警告界面,点OK即可进入web服务器界面,右上角点开可设置语言。