我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930变频器激活转矩控制功能时,需要给定速度信号吗?

问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器激活转矩控制功能时,需要给定速度信号吗?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

激活转矩控制时需要给变频器速度给定值,此时变频器运行速度在(速度给定值+正静带设置【dbP】)和(速度给定值-负静带设置【dbn】)之间,输出转矩就是转矩给定值的大小。

如果输出速度等于(速度给定值+正静带设置【dbP】)或者(速度给定值-负静带设置【dbn】),则变频器运行在速度模式,输出转矩不可控。

另外,ATV930转矩参数设置可以参看:ATV930变频器转矩控制如何设置?

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。