我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
面板VW3A1111的电池型号是什么?如何更换面板VW3A1111的电池?
问题描述:
面板VW3A1111的电池型号是什么?如何更换面板VW3A1111的电池?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

VW3A1111面板的电池型号为CR2032,DC 3V; 电池可以用于内部时钟。在电池电量不足时,可以按照如下步骤更换。

1、取下面板,在面板背部靠下位置有两个PULL的标记。

2、打开右侧橡胶塞,即可看到电池。更换新电池后,重新装好橡胶塞,即完成更换。