我们今天能为您提供什么帮助?

哪些变频器可以通过修改参数改变电机的方向?

问题描述:
施耐德哪些变频器可以通过修改参数改变电机转动方向?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

施耐德的ATV630、ATV930、ATV340、ATV610、ATV61、ATV71可以通过修改参数PHR改变电机转动方向,但ATV12、ATV212、ATV310A、ATV320、ATV32、ATV312无此功能,所以只能通过改变任意2根电机线相序来改变电机转动方向。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。