ATS480软起动器温度和海拔范围是多少?如何降容?
问题描述:
ATS480软起动器温度和海拔降容?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
ATS480软起动器温湿度环境储存条件如下: 环境温度:-25...70° C (-13...158 °F)。 相对湿度:最高93 %,无冷凝或滴水。
ATS480软起动器运行温度范围如下:
10...40 °C (14...104 °F),无旁路时不降容;
-10...50 °C (14...122 °F),旁路后不降容;
40...60 °C (104 ...140 °F),温度每升高一度,额定电流(Ie)降低容2%。
ATS480软起动器运行海拔范围如下 :
0...1000 m(0...3280 ft)不降容 ;
1000m...4000 m(3280ft...13100 ft),每升高100 m/328 ft,额定电流(Ie)降容1%;
IEC60947-1标准定义的不同海拔高度及主电源接地方式下的过电压类别如下:

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。