我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器如何读取精度比0.1高的给定频率?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何读取精度比0.1高的给定频率?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器通讯寄存器地址3222(16#0C96)为分辨率更高的斜坡前频率,32767对应参数最大输出频率TFR​。 一般最大输出频率(tFr)默认为60Hz,则分辨率等于60÷32767,近似为0.0018Hz。

另注意:虽然可以通过这种方法读取更高分辨率的斜坡前频率,但是变频器面板的分辨率还是0.1,所以面板上是看不出来的,只能通过通讯看到。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。