我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930D37N4和ATV930D37N4Z的外形尺寸和安装尺寸是否一样?
问题描述:
ATV930D37N4和ATV930D37N4Z的外形尺寸和安装尺寸介绍

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930D37N4和ATV930D37N4Z的外形尺寸和安装尺寸不一样,有区别,具体的尺寸请见下图:

(1)ATV930D37N4变频器外形尺寸和安装尺寸如下:

(2)ATV930D37N4Z变频器外形尺寸和安装尺寸如下:

同时其他区别请参考ATV930*N4和ATV930*N4Z变频器有什么区别?

其他型号的ATV930变频器尺寸请参考安装手册:ATV930变频器安装手册