我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480并排安装时安装间距要求是多少?
问题描述:
ATS480并排安装时安装间距要求是多少?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480并排安装时左右安装间距要求>=50mm;

ATS480软起动器适合安装在垂直偏移 ± 10° 的机柜内以便冷却。

遵循最小间隙要求, 保持冷却空气可从软起动器底部循环到顶部。最小间隙要求适用于软起动器附近的所有装置, 比如断路器、熔断器、接触器、旁路接触器。

请勿将软起动器安装在加热元件上方。

如下图所示: