ATS480软起动器面板左上角显示DEMO是什么状态,如何退出演示模式?
问题描述:
ATS480软起动器面板左上角显示DEMO是什么状态,如何退出演示模式?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
ATS480软起动器左上角显示DEMO是进入了演示模式,如下图:

要退出 演示模式, 具体操作路径如下:
9 [设备管理] -9.11[退出演示模式]。
当结束在演示模式后,软起动器会完成重启, 擦除软起中的参数设置, 并重新进入 [初始建立]界面。
注意:软起动器断电重新上电,[演示模式]将保持激活状态,并不能退出 [演示模式] 。
是否有帮助?