我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器3线控制如何实现?

问题描述:
ATV310变频器3线控制如何实现?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A变频器默认是2线式端子控制起停,如果需要3线式控制,将控制类型“201”参数设置为01即可。参数设置路径如下:[CONF]--[FULL]--[200-]--[201],进入“201”参数,旋转旋钮找到01后,长按2秒钟旋钮才可以完成设置。

3线式控制的接线方式可参考下面的接线图:

其中:LI1是停止信号,LI2是正转起动信号,LIx是反转起动信号(需要通过反转分配“503”参数设置)。