我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV610变频器IO扩展卡和通讯卡能同时使用吗?

问题描述:
ATV610变频器IO扩展卡和通讯卡能同时使用吗?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610*N4或者ATV610*N4Z型号变频器:IO扩展卡和通讯卡不能同时使用,一台变频器只能安装1个卡。安装方法:ATV610系列变频器IO扩展卡和通讯卡如何安装?

ATV610*N4ZC:不支持IO扩展卡和通讯卡的安装与使用。