我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV320变频器在出厂默认参数下,为何不能设置BLC?

问题描述:
ATV320变频器在出厂默认参数下,为何不能设置BLC?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器在出厂默认参数下,BLC(制动分配)不能被设置。因为Ctt(电机控制类型)默认为Std(标准),不支持这个功能。Ctt需改成Uuc(基于电压反馈计算的带有内部速度环的无传感器矢量控制)才支持这个功能。修改路径:Conf->FULL->Drc->Ctt改成Uuc。