我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV320变频器的中文面板是什么型号?

问题描述:
ATV320变频器的中文面板是什么型号?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器的中文面板可以用VW3A1101或者VW3A1111。

注意:VW3A1111可以用在ATV320变频器上,但需满足ATV320 变频器的固件版本在V2.9IE37及以上,VW3A1111面板的固件版本在V2.0IE51及以上。早期版本可能会出现不兼容现象。