我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器可以脉冲输入调节频率吗?如何接线和设置参数?
问题描述:
ATV320变频器可以脉冲输入调节频率吗?如何接线和设置参数?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器的DI5端子可以接收24V集电极开路的脉冲信号来调节频率,DI5端子可接受的脉冲输入最大频率是20KHz。

接线有源型和漏型之分,变频器的拨码SW1可以选择是源型还是漏型,接线图如下:

DI5作为脉冲输入还是作为常规的逻辑信号输入,没有拨码开关需要选择,只需要设置参数。确保DI5没有被分配成其他功能的情况下,将频率通道设置为Pi比如Fr1设为Pi,然后设置DI5脉冲频率的最小值和最大值。参数如下图所示,RP最小值【PiL】、RP最大值【PFr】分别对应低速频率【LSP】和高速频率【HSP】。