我们今天能为您提供什么帮助?

ZB2BZ1605C防护罩可以挂锁吗?

问题描述:
ZB2BZ1605C防护罩可以挂锁吗?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

ZB2BZ1605C防护罩不能挂锁,ZB2BZ1605C防护罩是用来防护急停按钮头四周的,其形状见下图,四周挂不了锁。若需要可以挂锁的防护罩的话,建议可以考虑进口的XB4系列和进口XB5系列急停按钮和急停防护罩。具体的参数请参考样本资料:

如何获取进口XB4金属系列按钮及指示灯产品目录?

如何获取进口XB5塑料系列按钮及指示灯产品目录?