我们今天能为您提供什么帮助?

XB2BD217C选择开关自带几个触点?

问题描述:
XB2BD217C选择开关自带几个触点?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

XB2BD217C选择开关自带1个常开触点。同理XB2BD337C选择开关自带2个常开触点。具体的参数及功能请参考下图介绍:

至于该类型选择开关头颜色介绍及整体型号如何拆分,请参考以下文档:

XB2BD*C选择开关有哪些开关头银色金属部分为黑色的型号?

XB2BD*7C拆分后型号是什么?