我们今天能为您提供什么帮助?

RE22系列时间继电器的0.05s档位如何整定?

问题描述:
RE22系列时间继电器的0.05s档位如何整定?

所属产品线:
电磁式、电子式和安全继电器

解决方法:

以下图中型号为例,RE22R1ACMR,最小时间档位为0.05s。

如下图,第一个旋钮设置到1s,如下图最小的刻度是1s,第二个旋钮设置到1,即为1s刻度的1/10,也就是0.1s,再往下一个刻度(蓝色标识)在1/10的基础上再乘1/2,就是0.05s 。