我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RSL薄片式继电器上使用的标签RSLZ5尺寸是多少?
问题描述:
RSL薄片式继电器上使用的标签RSLZ5尺寸是多少?

所属产品线:
电磁式、电子式和安全继电器

解决方法:

RSL薄片式继电器安装在控制柜DIN导轨上时只有6 mm的安装宽度,其上使用的标签RSLZ5尺寸是:宽5.9mm*高10mm。

尺寸图如下: