我们今天能为您提供什么帮助?

RM17的误差范围如何理解?

问题描述:
RM17的误差范围如何理解?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

以RM17TE00为例,电压范围选择开关设置380V,欠压门限值设置20%。

误差范围是额定电压的+/-3%,现在是380V,那么误差值就是+/-11.4V,欠压值算出来是304V,再做+/-11.4V的运算,那么欠压动作范围是292.6V~315.4V。