我们今天能为您提供什么帮助?

RM22系列液位传感器接液位探针的接线端子上有电压吗?

问题描述:
RM22系列液位传感器接液位探针的接线端子上有电压吗?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:
RM22系列液位传感器接液位探针的接线端子上有电压。
因为直流电压会在液体中产生电解作用,探针端子的电压为12V AC 500Hz。
注:频率的参数设计是为了优化系统中的检测条件,不受EMC干扰。