我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RE22星三角时间继电器各型号功能的区别
问题描述:
RE22星三角时间继电器各型号功能的区别

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

RE22星三角时间继电器各型号功能的区别:

型号

功能

电压

Tmax

t/ms

输出

线圈得电后动作时序

LADS2

Qe

/

30s

40±15

1NO+1NC

延时T后,NC触点先打开,间隔40msNO触点闭合

RE22R1QCMU

Qc

DC:24V AC:24...240V

300s

50

1CO

R延时T后动作,持续50ms,恢复初始状态

RE22R2QEMR

Qe

DC/AC: 24...240V

30s

20~140

1NO+1NC

R1延时T后动作

R2延时T+t后动作

RE22R2QEMT

Qe

AC: 380...415V

30s

20~140

1NO+1NC

R1延时T后动作

R2延时T+t后动作

RE22R2QTMR

Qt

DC/AC: 24...240V

300h

20~140

2CO

R1延时T后动作

R2延时T+t后动作

RE22R2QGMR

Qg

DC/AC: 24...240V

300h

20~140

2CO

R1瞬时动作,延时T断开

R2延时T+t后动作

RE22R2MYMR

QgQt QgtQtt

DC/AC: 24...240V

300h

50

2CO

取决于功能的选择

QgtQtt带暂停、叠加信号

注意:大功率电机做星三角切换时星三角时间继电器选型需注意Tmax和 t 的时间范围。