我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RE22时间继电器使用外部电位计设置延时时间时,电位计阻值和设置时间的对应关系是什么?
问题描述:
RE22时间继电器使用外部电位计设置延时时间时,电位计阻值和设置时间的对应关系是什么?

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

RE22时间继电器外部电位计设置延时时间时,推荐使用 47 k Ω + / -20 % ,功率 0.2 W,最长 25 米的屏蔽电缆。

电位计阻值与设置时间对应关系如下图: