我们今天能为您提供什么帮助?

RXM继电器有几种金属保护夹子,与底座如何配合使用?

问题描述:
金属保护夹子RXZ420适用于哪种底座?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

RXM有以下4种金属保护夹子,与金属保护夹子配合使用的底座如下表所示:

型号 适用底座 备注
RXZ400 RXZE2M114、RXZE2M114M、RXZE2S108M、RXZE2S111M、RXZE2S114M
RXZ410 RXZE1M2CRXZE1M4C