我们今天能为您提供什么帮助?

中间继电器能否长时间带电工作?

问题描述:
中间继电器能否长时间带电工作?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

中间继电器可以长时间带电工作,需要注意的是:继电器工作时会发热,长时间带电时要保证继电器工作的环境温度在规定范围之内。例如RXM中间继电器,允许的工作环境温度是 -40 ~ +55℃,继电器长时间工作时只要保证周围环境温度不高于55℃即可。