我们今天能为您提供什么帮助?

LC1G系列接触器自带的线圈控制端子连接器的类型是什么?可以更换吗?

问题描述:
LC1G系列接触器自带的线圈控制端子连接器的类型是什么?可以更换吗?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G*C中国版自带的是螺钉夹紧端子,可以更换为弹簧端子,弹簧端子连接器型号是LA9G81。LC1G*N和LC1G*A全球版自带的是弹簧端子,如果端子损坏或遗失,也可以更换弹簧端子连接器LA9G81。

图片如下图所示。