我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LR9G热继电器自带的控制端子连接器的类型是什么?可以更换吗?
问题描述:
LR9G热继电器自带的控制端子连接器的类型是什么?可以更换吗?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LR9G*C中国版自带的是螺钉夹紧端子,可以更换为弹簧端子,弹簧端子连接器型号是LA9G82。LR9G型号末尾不带C的全球版热继自带的是弹簧端子,如果端子损坏或遗失,也可以更换弹簧端子连接器LA9G82。

图片如下图所示。