我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys Giga系列中国版接触器LC1G205-620和LC1D205-620有什么区别?

问题描述:
TeSys Giga系列中国版接触器LC1G205-620和LC1D205-620有什么区别?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G205-620相对于LC1D205-620来说具有更窄的外观,线圈宽电压范围交直流通用、更方便的操作和诊断等特点,其主要配置及功能对比如下:

描述型号

LC1D205-620

LC1G205-620

尺寸

5个框架尺寸

3个框架尺寸,宽度减小达35%左右

线圈

标准线圈-交流

电子线圈-交流/直流通用,宽电压

辅助触点

不带辅助触点

自带1NO+1NC

线圈更换

侧边需留出约200mm更换

正面更换

主触点更换

更换触点套件

更换分断单元模块

机械指示灯

有,指示接触器吸合/断开状态

故障诊断

正面诊断LED灯指示

触点磨损查看

方法复杂

正面诊断LED灯指示

延时辅助触点

可配

此外,有些参数特性也略有区别,详情请参样本或者产品参数表。

LC1G205-620样本下载连接

LC1D205-620样本下载连接