我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys GiGa接触器的辅助触点的触点端子编号是多少?
问题描述:
Tesys GiGa接触器的辅助触点的触点端子编号是多少?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

Tesys GIGA产品的辅助触点有如下几个型号,具体端子号标注如下:

同一个型号的产品既可以装在接触器的左侧,也是可以装在接触器的右侧的,左右侧安装时对应的触点端子号标注不同。

第一层 第二层
安装位置 NO NC
LAG8N11P 左侧安装 43-44 31-32
LAG8N11P 右侧安装 13-14 21-22
LAG8N11 左侧安装 83-84 71-72
LAG8N11 右侧安装 53-53 61-62

第一层 第二层
安装位置 NO NO
LAG8N20P 左侧安装 33-34 43-44
LAG8N20P 右侧安装 13-14 23-24
LAG8N20 左侧安装 73-74 83-84
LAG8N20 右侧安装 53-54 63-64